レシピスキーマを複製する

既存のレシピスキーマを複製して、古いスキーマに基づいて新しいスキーマを作成します。
  1. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  2. エディターで、
    [レシピの構成]
    を選択します。
  3. 使用可能なレシピスキーマを右クリックし、
    [複製]
    を選択します。
必要に応じて、複製したレシピスキーマを編集します。「レシピスキーマを編集する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal