OPC UA クライアントを追加する
デザイン時に OPC UA サーバーからノードをインポートするように OPC UA クライアントを構成します。
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- [デバイスへの通信の構成]を選択します。
- [新規 OPC UA クライアント]を選択します。
- (オプション) OPC UA クライアントの名前を編集します。
- [次へ]を選択します。
- [プロパティ]で、基本的な OPC UA クライアント設定を構成し、[次へ]を選択します。
- [サーバーエンドポイント URL]。OPC UA サーバー上のエンドポイントの通信プロトコルとネットワークアドレス。
- [最低メッセージセキュリティモード]:
- [なし]。メッセージは署名も暗号化もされません。
- [署名]。メッセージは署名するか、署名して暗号化する必要があります。
- [署名と暗号化]。メッセージは署名され、暗号化されている必要があります。
- [最低セキュリティポリシー]:
- [なし]。OPC UA クライアントには、特定のセキュリティポリシーは必要ありません。
- [Basic256Sha256]。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全な ポリシーが必要です。
- [Aes128_Sha256_RsaOaep]。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
- [Aes256_Sha256_RsaPss]。OPC UA クライアントには、このポリシーが必要です。
- [クライアント証明書ファイル]。OPC UA クライアント (X509v3) のDER証明書ファイルの公開。ヒント: クライアント証明書ファイルは、FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/フォルダー内にある必要があります。
- [クライアントプライベートキーファイル]。ASCII Base64 でエンコードされた OPC UA クライアントのプライベートPEMキーファイル。ヒント: クライアントプライベートキーファイルは、FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/フォルダー内にある必要があります。
- [次へ]を選択します。
- NodeSet インポートを構成します。
- オンラインモードで NodeSet をインポートするには、切り替を[オンライン]に設定します。ヒント: オンラインモードは、OPC UA クライアント オブジェクトの[サーバーエンドポイント URL]値に依存します。[更新]を選択して、OPC UA サーバーによって公開されたノードを更新します。
- オフラインモードでタグをインポートするには、切り替を[オフライン]に設定し、[ファイルパス]で NodeSet を含むファイルへのXMLパスを入力します。
- インポートするノードを選択し、[次へ]を選択します。
- (オプション) 別の OPC UA クライアントを構成するには、[別のデバイスの構成]を選択し、手順を繰り返します。
- [終了]を選択します。
[プロジェクトビュー]
の [OPC-UA]
フォルダーに、構成済みの OPC UA クライアントオブジェクトが表示されます。- (オプション) 高度な OPC UA クライアント プロパティを構成します。「OPC UA クライアントを構成する」を参照してください。
- (オプション) ランタイムにインポートするようにノードを構成します。「ランタイムのノードをインポートする」を参照してください。
OPC UA クライアント
クライアント
ご質問やご意見