SAS トークンを生成する
デバイス エクスプローラー アプリケーションまたは Azure IoT エクスプローラー アプリケーションを使用して SAS トークンを生成します。
前提条件
Azure ポータルから
IoT Hub connection string
を取得します。詳細については、「https://devblogs.microsoft.com/iotdev/understand-different-connection-strings-in-azure-iot-hub/」を参照してください。- SAS トークンを生成するには
- デバイスエクスプローラー アプリケーションで SAS トークンを生成するには、次のようにします。
- https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-csharp/releases からデバイス エクスプローラー アプリケーションをダウンロードしてインストールし、開きます。
- 相対フィールドに、IoT Hub connection stringを挿入します。
- [Update]を選択します。
- [Management]タブで、デバイスが作成されていない場合は、[Create]を選択します。
- [SAS Token]を選択します。
- デバイスを選択します。
- [TTL (Days)]オプションを設定して、トークンの有効期間を指定します。
- [Generate]を選択します。
- Azure IoT エクスプローラー アプリケーションで SAS トークンを生成するには、次のようにします。
- https://github.com/Azure/azure-iot-explorer/releasesから Azure IoT エクスプローラー アプリケーションをダウンロードし、インストールして開きます。
- 提示されたフィールドに、IoT Hub connection stringを挿入します。
- [Connect]を選択します。
- デバイスが作成されていない場合は、[New]を選択します。
- デバイスを選択します。
- [Connection string with SAS token]タブの[Primary Key]から[Symmetric key]を選択します。
- [Set Expiration]オプションを設定して、トークンの有効期限 (分) を決定します。
- [Generate]を選択します。
ご質問やご意見