Azure IoT Hub ブローカー

Azure IoT Hub 用 プッシュエージェントは、セキュリティで保護された通信モードのみをサポートします。
セキュリティで保護された通信モードには、Azure IoT Hub との間でメッセージを送受信するデバイスごとに生成された SAS トークンによるクライアント認証が含まれます。
クライアントは、次のようにユーザー名とパスワードで認証します。
ユーザー名
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
パスワード
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal