画面を追加する

画面タイプを追加し、異なるインターフェイスエレメントを表示するように子オブジェクトを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [画面]
    を右クリックし、
    [新規]
    [画面]
    を 3 回選択します。
  2. 各画面オブジェクトに、ScreenId 変数を追加します。
    ヒント: ScreenId 変数は、後で追加する [NetLogic タグからページを変更] に必要です。
    1. [プロジェクトビュー]
      で、編集する画面を選択します。
    2. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択し、
      [変数]
      を選択します。
    3. 変数名にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      ScreenId
      と入力します。
    4. 変数のタイプが
      [Int32]
      であることを確認します。
    5. 一意の正の整数値を入力してください。
      たとえば、各画面に対して次のように入力します。
      ScreenId の割り当て
      画面
      ScreenId 値
      Screen1
      1
      Screen2
      2
      Screen3
      3
  3. 画面オブジェクトに子エレメントを追加します。
    たとえば、長方形とラベルを追加します。詳細については、「グラフィックオブジェクト」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal