Visual Studio で NetLogic をローカルでデバッグする
Visual Studio®
を使用して、デザイン時およびランタイム NetLogic でローカルプロジェクトをデバッグします。前提条件
- Visual Studioをダウンロードしてインストールし、デフォルトのコードエディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- Visual Studioでのデバッグの詳細を確認します。「デバッガーの概要 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn」を参照してください。
- Visual Studio で NetLogic をローカルでデバッグするには
- メイン ツールバーから[.NET ソリューションを開く]を選択します。Visual Studioが開きます。
- いずれか:
- ランタイム NetLogic をデバッグします。FactoryTalk Optix アプリケーションを実行し、Visual Studioで[FTOptixRuntime]プロセスにアタッチします。「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
- デザイン時 NetLogic をデバッグします。Visual Studioで、[FTOptixStudio]プロセスにアタッチし、デザイン時 NetLogic を実行します。「デザイン時に NetLogic を実行する」を参照してください。
- デバッグ プロセスを停止し、コードを編集して、手順を繰り返します。
ご質問やご意見