NetLogic のデバッグ

ランタイムおよびデザイン時 NetLogic の問題を特定、調査、修正します。
重要:
FactoryTalk Optix Studio
は、.NET Standard 8 変換先フレームワークの .NET ライブラリのみをサポートします。
FactoryTalk Optix アプリケーション
Visual Studio®
または
Visual Studio Code®
でデバッグするには、.NET SDK をインストールします。

デバッグのアプローチ

次のいずれかを実行できます。

一般的なデバッグの問題のトラブルシューティング

外部コードエディターのデバッガーでエラーが発生した場合:
  • .NET ソリューションがコンパイルされることを確認します。
    FactoryTalk Optix Studio
    [出力]
    ペインで .NET ソリューションのコンパイルエラーを調べ、必要に応じて NetLogic コードを修正します。「出力ペイン」を参照してください。
  • プロジェクトと NetLogics を
    FactoryTalk Optix Studio
    と外部コードエディターの両方で保存したことを確認します。
  • FactoryTalk Optix アプリケーション
    で最新のコードが使用されていることを確認します。
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    を再度実行します。「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
  • デバッガーを正しいプロセスにアタッチしたことを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal