MQTT サブスクライバーを追加する

定義されたトピックの MQTT サブスクライバーにメッセージを購読する MQTT ブローカーを構成します。クライアントがトピックを購読すると、ブローカーがそのトピックに対して転送するすべてのメッセージを受信します。
ヒント: サブスクライバーは、他の
FactoryTalk®Optix
クライアントや、サポートされている形式を使用する他のクライアントから変数を受信できます。
  1. プロジェクトビューで、
    [MQTT]
    を右クリックし、
    [新規]
    を選択して、
    [MQTT サブスクライバー]
    を選択します。
  2. [サブスクリプション]
    [サブスクリプション 1]
    に移動し、次のプロパティを構成します。
    フォルダー
    このフォルダーノードには、サブスクライバーがブローカーから読み取った値をコピーする変数が含まれています。
    トピック
    購読するブローカー上の単一のトピック。トピックは必須です。
    QoS
    MQTT サービスの品質 (QoS) は、特定のメッセージ (0、1、2) の配信の保証を定義します。
    0 - 最大 1 回 (メッセージが失われる可能性があります)。
    1 - 少なくとも 1 回 (メッセージの配信は保証されますが、メッセージが重複する可能性があります)。
    2 - 1 回のみ (重複することなく、メッセージが 1 回のみ配信されるようにします)。
[プロジェクトビュー]
[MQTT]
フォルダーに、構成済みの
[MQTT サブスクライバー]
オブジェクトが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal