MQTT クライアントを追加する
MQTT ブローカーとの接続を有効化するように MQTT クライアントノードを構成します。MQTT ブローカーを公開して購読するには、MQTT 公開者ノードまたは MQTT サブスクライバーノードを作成する必要があります
- プロジェクトビューで、[MQTT]を右クリックし、[新規]を選択して、[MQTT クライアント]を選択します。
- [プロパティ]で、[MQTT クライアント]の構成を構成します。
- ブローカーアドレス
- 接続先のブローカーのアドレス。
- ポート
- 通信ポート番号。
- ClientID
- サーバー上で一意のクライアント識別子。
- SSL/TLS が有効
- FT Optix MQTT クライアントと MQTT ブローカー間のセキュアな接続を有効にします。アクティブ化されると、「mqqts」プロトコルが使用されます。
- ブローカー証明書を検証
- MQTT ブローカー証明書の検証処理をアクティブ化/非アクティブ化します。SSL 証明書の検証プロセス中に、FT Optix MQTT クライアントはブローカー証明書のデジタル署名を確認し、信頼できる認証局 (CA) によって発行されたことを確認します。また、クライアントは、証明書の有効期限が切れていないことも確認します。
- CA 証明書ファイル
- MQTT ブローカー上のサーバー証明書に署名した認証局の証明書。これは、SSL/TLSが有効化されると、ブローカーとの安全な接続を確立するために必要になります。\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsフォルダ内にある必要があります。
- クライアント証明書ファイル
- FT Optix MQTT クライアント証明書。クライアント証明書は、サーバー証明書がサーバーを識別するのと同様に、クライアントを識別します。このプロパティが空のままの場合、認証のためのユーザーはブローカー証明書のみとなります。\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsフォルダ内にある必要があります。
- クライアントプライベートキーファイル
- FT Optix MQTT クライアントの秘密鍵。\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsフォルダ内にある必要があります。
- ユーザー ID タイプ
- MQTT ブローカーへのアクセス時にユーザーを指定します。
- 匿名 (デフォルト) - ログインが実行されていません。匿名ユーザーとしてサーバーにアクセスします
- ユーザー名/パスワード - ログオン用のユーザー名とパスワードの組み合わせを指定します。
[プロジェクトビュー]
の [MQTT]
フォルダーに、 [MQTT クライアント]
オブジェクトが表示されます。- MQTT 公開者と MQTT サブスクライバーを追加します。参照:
MQTT クライアント
ご質問やご意見