ビデオを構成する

プロジェクトにビデオファイルコンテナを挿入し、その中にビデオファイルを入れます。プロジェクトのローカルまたはリモートのビデオファイルを使用します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    で、コンテナを右クリックし、
    [新規]
    [コンテンツ]
    [ビデオ]
    を選択します。
  2. [パス]
    で、次のいずれかを行います。
    • [参照]
      を選択し、表示するローカルビデオを選択します。
      ヒント:
      項目を検索するには、
      [ファイルの選択]
      で検索する項目名の入力を開始します。
      [ファイルの選択]
      にファイルが表示されない場合は
      [ファイルのインポート]
      を選択し、
      [ファイルのインポート]
      でインポートするファイルを選択し、
      [選択]
      を選択します。
    • 表示するリモートビデオのアドレスを入力します。
  3. (オプション) 自動再生オプションを設定します。
    • [自動再生]
      。ビデオが自動的に再生されます。デフォルトでは無効です。
    • [ミュート]
      。ビデオがサウンドなしで再生されます。デフォルトでは無効です。
    • [ループ]
      。ビデオの再生回数を指定します。デフォルトは
      1
      回です。
  4. (オプション)
    [ミュート]
  5. (オプション)
    [外観]
    [サイズとレイアウト]
    プロパティを設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal