ビデオ
ランタイムにビデオを表示します。
ユース ケース
埋め込まれたビデオを使用して、手動の手順を説明します。
サポートされているビデオ形式
FactoryTalk®Optix™
でサポートされているビデオ形式は、オペレーティングシステムによって異なります。Windows®
では、次のビデオ形式がサポートされています。- DV ビデオ
- H.264
- H.263 (MPEG-4 Pt2 ショート ビデオ ヘッダー モードと互換性のある H.264 ベースライン プロファイル)
- MJPEG
- MPEG-4 パート 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media Video (WMV)
Ubuntuでは、サードパーティのプラグインなしで、次の形式がデフォルトで利用できます。
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
ヒント:
Ubuntuでは、
FactoryTalk Optix
はGStreamers 機能を使用しており、サードパーティのプラグインを介して拡張して、追加のビデオ形式をサポートします。これらのコンポーネントをターゲットマシンで有効化したりインストールしたりするには、手動構成が必要な場合があります。
Optix パネルでは、同じビデオ形式がサポートされていますが、追加のプラグインをインストールすることはできません。
ご質問やご意見