ウィジェットのエイリアス
ウィジェットを設計するときは、ウィジェットにエイリアスを作成する必要があります。
リファレンス ノード (通常は Motor タイプなどのオブジェクトタイプ) は、エイリアスの
[種類]
プロパティを使用して設定されます。リファレンス ノードは、ウィジェット内のノードの構造をグラフィカルに表します。ウィジェットのプロパティと変数は、リファレンス ノードのノードを動的にリンクすることで設定できます。ウィジェットのすべてのインスタンスで、エイリアスのソース ノードによってダイナミックリンクのソースが決まります。たとえば、
[MotorWidget1]
は [Motor1]
の値を表示することができます。ウィジェット
ご質問やご意見