Protection ビューのパラメータ

Protection
ビューには次のパラメータがあります:
パラメータ
パラメータ
説明
モータ タイプ
モータが 3 相モータ (設定) または単相モータ (クリア) のどちらであるかを指定します
構成タグ: DeviceName:C.ThreePhase
過負荷設定
トリップ クラス
モータの動作電流が定格電流 (FLA1、FLA2) の 6 倍である場合に過負荷トリップが発生するまでの最大時間 (秒)。
範囲:
  • 最小: 5
  • 最大: 30
  • デフォルト: 10
構成タグ: DeviceName:C.TripClass
トリップカーブ
次の図は、トリップ クラス 5、10、20、および 30 に対する E300 電子過負荷リレーの時間-電流特性を示しています。
トリップ クラス
トリップ クラスの時間-電流特性
トリップ クラス 5、10、20、または 30 以外の時間-電流特性については、次のようにクラス 10 のトリップ時間をスケーリングします:
  • トリップ クラス: 5 - 30
  • トリップ クラス 10 乗数: 0.5 - 3.0
全負荷電流 (FLA1)
モータの全負荷電流定格に設定します。
範囲:
  • 0.50 Amps から 30.00 Amps
    • 最小(&M): 0.50A
    • 最大: 30.00A
    • デフォルト: 0.50A
  • 6.00アンペアから60.00アンペア
    • 最小: 6.00A
    • 最大: 60.00A
    • デフォルト: 6.00A
  • 10.00アンペアから100.00アンペア
    • 最小: 10.00A
    • 最大: 100.00A
    • デフォルト: 10.00A
  • 20.00アンペアから200.00アンペア
    • 最小: 20.00A
    • 最大: 200.00A
    • デフォルト: 20.00A
構成タグ: 装置名:C.FLA1 (単位: 0.01 A, または 50 = 0.50 A)
米国 & カナダのガイドライン
  • モータ サービス係数 ≥ 1.15: サービス係数定格が 1.15 以上のモータの場合、FLA 設定を印刷された銘板の全負荷電流定格にプログラムします。
  • モータ サービス係数 < 1.15: サービス係数定格が 1.15 未満のモータの場合、FLA 設定を印刷された銘板の全負荷電流定格の 90% にプログラムします。
  • Wye-Delta (Y-Δ) アプリケーション: アプリケーションのサービス係数の指示に従いますが、印刷された銘板の全負荷電流定格を 1.73 で除算します。
変流器比
外部降圧変流器が使用されている場合、これらのパラメータにより、ユーザーは測定された電流を自動的に調整できます。
範囲:
  • 最小: 1
  • 最大: 5000
  • デフォルト: 5
構成タグ: DeviceName:C.CTPrimary (単位: 1 A)
構成タグ: DeviceName:C.CTSecodnary (単位: 1 A)
代替全負荷電流 (FLA2)
FLA2 (パラメータ 177) は、2 速モータ アプリケーションで高速 FLA 値をプログラミングするために提供されています。
FLA2 のアクティブ化
Activate FLA2 は 1 つのコントロールとして表示されますが、FLA2 は次の方法でアクティブ化できます:
  • "Control & Trip Relay" または "General Purpose Relay" として構成された制御モジュール出力。
  • 入力機能が "Activate FLA2" に設定されている場合の制御モジュール入力。
このコンボ ボックスには、"Control & Trip Relay" または "General Purpose Relay" として構成されたすべての制御モジュール出力と、入力機能が構成されていないすべての制御モジュール入力が一覧表示されます。制御モジュール入力がすでに "Activate FLA2" に設定されている場合は、その入力が選択項目になります。
制御モジュール出力の 1 つを選択して FLA2 をアクティブ化すると、次のパラメータが次のように変更されます:
構成タグ: DeviceName:C.FLA2Select_0 から DeviceName:C.FLASelect_3 まで
  • 無効化
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • デバイス名:C.FLA2Select_1: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 0
  • リレー 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • デバイス名:C.FLA2Select_1: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 1
  • リレー 1
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 0
  • リレー 2
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 1
制御モジュール入力の 1 つが FLA2 をアクティブにするように選択されている場合、対応する入力機能は次のように設定されます:
構成タグ: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 から DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
  • FLA2 のアクティブ化
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3: 0
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_2: 0
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_1: 1
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0: 1
設定が入力から他の設定に変更されるたびに、上記のように前の入力の"Input Function"設定が"No Function"に変更されます。
「Activate FLA2」コンボボックスは、次の場合に無効になります:
  • "Control & Trip Relay"または"General Purpose Relay"用に構成された制御モジュール出力がなく、かつ
  • すべての制御モジュール入力機能は、代替機能 (TripReset、RemoteTrip、ForceSnapshot、EmergencyStart) に使用されます。
代替全負荷電流 (FLA2)
モータの全負荷電流定格に設定します。
範囲:
  • 0.50 Ampsから30.00 Amps
    • 最小: 0.50A
    • 最大: 30.00A
    • デフォルト: 0.50A
  • 6.00 Ampsから60.00 Amps
    • 最小: 6.00A
    • 最大: 60.00A
    • デフォルト: 6.00A
  • 10.00アンペアから100.00アンペア
    • 最小: 10.00A
    • 最大: 100.00A
    • デフォルト: 10.00A
  • 20.00アンペアから200.00アンペア
    • 最小: 20.00A
    • 最大: 200.00A
    • デフォルト: 20.00A
構成タグ: 装置名:C.FLA2 (単位: 0.01 A, または 50 = 0.50 A)
米国 & カナダのガイドライン
  • モータ サービス係数 ≥ 1.15: サービス係数定格が 1.15 以上のモータの場合、FLA 設定を印刷された銘板の全負荷電流定格にプログラムします。
  • モータ サービス係数 < 1.15: サービス係数定格が 1.15 未満のモータの場合、FLA 設定を印刷された銘板の全負荷電流定格の 90% にプログラムします。
  • Y 結線-デルタ (Y-Δ) アプリケーション: アプリケーションのサービス係数の指示に従います。ただし、印刷された銘板の全負荷電流定格を 1.73 で除算します。
過負荷トリップ設定
トリップの有効化
過負荷状態が発生し、このコントロールがチェックされている場合、以下が発生します:
  • "Trip Relay" または "Control & Trip Relay" として設定された制御モジュール リレーが開きます
  • "Trip Alarm" として設定された制御モジュール リレーが閉じます
  • "Warning Alarm" または "General Purpose Relay" として設定された制御モジュール リレーの動作に変更はありません
このコントロールは、"Control Strategy" が "Custom/Monitor" に設定されている場合にのみ変更できます。それ以外の場合、"Enable Trip" は常にチェックされており、変更できません。
リセット モード
過負荷またはサーミスタ (PTC) トリップ後に保護フォルト リセットをアクティベートする方法を指定します。可能な値は次のとおりです。
  • 0 = 手動 - % Thermal Capacity Utilize が Overload Reset Level を下回り、ユーザーがユニットに "Fault Reset" を送信すると、フォルトがリセットされます。
  • 1 = 自動 - % Thermal Capacity Utilize が Overload Reset Level を下回るとすぐにフォルトがリセットされます。
構成タグ: DeviceName:C.OverloadResetMode
リセット レベル
過負荷をリセットできる熱容量の割合を指定します。
範囲:
  • 最小: 0 % TCU
  • 最大: 100 % TCU
  • デフォルト: 75 % TCU
構成タグ: DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (単位: 1 %TCU)
過負荷警告設定
警告を有効にする
オンにした場合、過負荷警告状態が存在すると、ビット "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" が設定されます。それ以外の場合、ビット "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" はクリアされます。
構成タグ: DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn
警告制限
このパラメータは、% 熱容量使用率 (%TCU) での過負荷警告制限を決定します。
範囲:
  • 最小: 0 %TCU
  • 最大: 100 %TCU
  • デフォルト: 85 %TCU
過負荷警告設定は、"DeviceName:C.OverloadWarningEn" が設定されている場合にのみ有効です。
構成タグ: DeviceName:C.OverloadWarningLimit (単位: 1 %TCU)
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal