保護ビュー (バージョン 1 および 2)
このビューを使用して、次のことを行います:
- Motor Typeを構成します。
- 過負荷設定を構成します。
- 代替全負荷電流(FLA2)を構成します。
- 過負荷トリップ設定を構成します。
- 過負荷警告設定を構成します。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見