Overview ビューのパラメータ
Overview
ビューには次のパラメータがあります:パラメータ | 説明 |
|---|---|
タイプ | 作成中のデバイスのタイプと説明が表示されます (読み取り専用)。 |
ベンダー | 作成中のデバイスのベンダーが表示されます (読み取り専用)。 |
親 | 親デバイスの名前が表示されます (読み取り専用)。 |
名前 | デバイスの名前を入力します。 名前は IEC-1131 命名規則に準拠している必要があります。これは必須フィールドなので、入力する必要があります。入力しないと、このビューを終了するときにエラー メッセージが表示されます。名前の重複が検出された場合、または無効な文字を入力したときにも、エラー メッセージが表示されます。名前の長さがソフトウェアで許可されている最大文字数を超えた場合、余分な文字は無視されます。 Name の値は、オフライン モード、プログラム モード、リモート プログラム モード、およびリモートラン モードで有効になります。ラン モードのときには淡色表示されます。 IEC-1131 準拠: 名前は、IEC-1131 のセクション 2.1.2 に従って次のように構成されます。 識別子は、文字またはアンダースコア文字で始まる、文字、数字、およびアンダースコア文字の文字列です。識別子ではアンダースコアが重要となります (例えば、A_BCD は AB_CD とは異なると解釈されます)。先頭に複数のアンダースコアまたは複数の (連続した) 埋め込みアンダースコアを使用することはできず、末尾にもアンダースコアは使用できません。また、大文字と小文字は区別されません。 |
説明 | デバイスの説明を 128 文字以内で入力します。このフィールドでは印刷可能な任意の文字を使用します。最大長を超えると、ソフトウェアは余分な文字をすべて無視します。 |
プライベート ネットワーク | イーサネット デバイス用にプライベート ネットワークを使用する場合に選択します。 オフライン モードでプライベート ネットワークを選択すると、IP アドレスの最後のオクテットが表示されます。最後のオクテットを変更するには、1...254 の有効な値を入力します。 プライベート ネットワークが選択されていない場合、またはコントローラがプログラム モード、リモート プログラム モード、リモート ラン モード、またはハード ラン モードの場合、[プライベート ネットワーク] は灰色で表示されます。 |
IP アドレス | デバイスの IP アドレスを入力します。 デバイスの IP アドレスまたはホスト名のいずれかを入力する必要があります。両方入力する必要はありません。これらの項目は相互に排他的です。1 つを選択すると、もう一方が無効になります。 プログラム モード、リモート プログラム モード、リモート ラン モード、ラン モードの場合、または IP アドレスが選択されていない場合、IP アドレスは灰色で表示されます。 IP アドレス:
ヒント : IP Address の最初のオクテットは、127、または 223 を超える数値にはできません。これらの値のいずれかを入力し、Set ボタンを使用してこの構成をダウンロードしようとすると、エラー メッセージが表示され、どの値もデバイスに送信されません。たとえば、32 ビット IP アドレス: 00000011 00000000 00000000 00000001 は 3.0.0.1 と表記されます。 IP アドレスのクラスは、次のようにドット区切り 10 進数表記の最初の整数から区別できます。
デバイスに割り当てる一意の IP アドレスについては、ネットワーク管理者またはネットワーク情報センターにお問い合わせください。 |
ホスト名 | デバイスのホスト名を入力します。 デバイスの IP Address またはホスト名のいずれかを入力する必要があることに注意してください。両方を入力する必要はありません。これらの項目は相互に排他的です。1 つを選択すると、もう一方は無効になります。 プログラム モード、リモート プログラム モード、リモート ラン モード、ラン モードの場合、またはホスト名が選択されていない場合、Host Name は灰色表示になります。 ホスト名: ホスト名は、ネットワーク上のコンピューターを識別する一意の名前です。インターネットでは、ホスト名は comp.xyz.net の形式です。インターネット サイトが 1 つしかない場合、ホスト名はドメイン名と同じです。1 台のコンピューターが複数のインターネット サイトをホストしている場合、1 台のコンピューターに複数のホスト名を付けることができます (例: home.xyz.net および comp.xyz.net)。この場合、home と comp はホスト名で、xyz.net はドメイン名です。 有効な文字は次のとおりです:
有効なホスト名の例は次のとおりです:
無効なホスト名の例は次のとおりです:
|
定義 Overview ビューのこのセクションには、デバイスに関する読み取り専用情報が表示されます。この情報を変更する場合は、Device definition を選択します。 | |
シリーズ | デバイスの制御モジュールのシリーズが表示されます。 |
リビジョン | デバイスのリビジョン情報。 リビジョンは [メジャー リビジョン] と [マイナー リビジョン] に分かれています。メジャー リビジョンは、デバイスへのインターフェイスのリビジョンを示すために使用されます。有効な値の範囲は 0...127 です。マイナー リビジョンは、ファームウェア リビジョンを示すために使用されます。有効な値の範囲は 0...255 で、デフォルト値は 1 です。 |
電子キーイング | 初期構成時のデバイスのキーイング オプションが表示されます。 次の 3 つのオプションがあります。
Tip : RPI および電子キーイングの選択を変更すると、デバイスへの接続が中断され、データが失われる可能性があります。このオプションを使用する場合は細心の注意を払ってください。誤って使用すると、人身傷害または死亡、物的損害、または経済的損失につながるおそれがあります。 E300 デバイスをプロジェクトに追加すると、Logix Designer ソフトウェアは、挿入された E300 デバイスについて次の情報を、指定された IP Address にあるデバイスの情報と比較します:
この機能により、指定された IP Address に誤ったデバイスが誤って挿入されるのを防ぎます。 |
接続 | デバイスの接続タイプが表示されます。 |
構成者 | デバイスを構成するエンティティが表示されます。 |
入力データ | デバイスの入力データ タイプが表示されます。 |
センシングモジュール | E300 電子過負荷リレー用に定義されたセンシングモジュールのカタログ番号が表示されます。 |
制御モジュール | E300 電子過負荷リレーに定義されている制御モジュールのカタログ番号が表示されます。 |
動作モード | E300 電子過負荷リレーに定義されている動作モードが表示されます。 |
拡張モジュール | |
デジタル モジュール 1 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス D1 に定義されているデジタル モジュールのカタログ番号が表示されます。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、「未定義」と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールは許可されません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
デジタル モジュール 2 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス D2 に定義されているデジタル モジュールのカタログ番号が表示されます。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、「未定義」と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールは許可されません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
デジタル モジュール 3 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス D3 に定義されているデジタル モジュールのカタログ番号が表示されます。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、「未定義」と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールは許可されません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
デジタル モジュール 4 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス D4 に定義されているデジタル モジュールのカタログ番号が表示されます。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、「未定義」と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールは許可されません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
アナログ モジュール 1 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス A1 に定義されているアナログ モジュールのカタログ番号が表示されます。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、「未定義」と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールを使用できません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
アナログ モジュール 2 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス A2 に定義されているアナログ モジュールのカタログ番号を表示します。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、"Undefined" と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールを使用できません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
アナログ モジュール 3 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス A3 に定義されているアナログ モジュールのカタログ番号を表示します。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、"Undefined" と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールを使用できません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
アナログ モジュール 4 | E300 電子過負荷リレーの拡張バスのアドレス A4 に定義されているアナログ モジュールのカタログ番号を表示します。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、"Undefined" と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールを使用できません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
オペレータ ステーション | E300 電子過負荷リレーの拡張バスに定義されているオペレータ ステーションのカタログ番号を表示します。このアドレスに対してモジュールが定義されていない場合は、"Undefined" と表示されます。スロットが予約されている場合 (このアドレスではモジュールを使用できません)、"No Module Allowed" と表示されます。 |
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見