概要ビュー

イーサネット ブリッジ デバイスのデバイス プロパティを作成または表示するには、
Overview
ビューを使用します。このビューを使用すると、次のことができます。
  • 作成中のデバイスのタイプと説明を表示します。
  • 作成中のデバイスのベンダーを表示します。
  • デバイスの名前を入力します。
  • デバイスの説明を入力します。
  • デバイスが存在する IP アドレスを入力します。
  • デバイスのマイナー リビジョン情報を入力します。
  • 完全一致、互換モジュール、またはキーイングを無効にするを選択します。
  • デバイスについてコントローラが保持しているステータスを表示します (ステータスを表示できるのはオンライン時のみ)。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal