DeviceLogix ビューのパラメータ
DeviceLogix
ビューには次のパラメータが含まれます:パラメータ | 説明 |
|---|---|
ロジック | カスタム DeviceLogix プログラムのロジック有効状態を指定します。 |
作成者 | カスタム DeviceLogix プログラムの作成者を指定します。 |
説明 | カスタム DeviceLogix プログラムの機能説明を指定します。 |
リビジョン注記 | カスタム DeviceLogix プログラムのリビジョンに関する必要な注記を指定します。 |
インポート(&I)... | 事前定義された Device Logix プログラムを選択するか、ディスクに保存された DeviceLogix プログラムをインポートする場合に選択します。 |
ファイルへエクスポート | デバイスの DeviceLogix プログラムをディスクに保存する場合に選択します。 |
ロジックの削除 | カスタム DeviceLogix ロジックをプロジェクトから削除する場合に選択します。 |
エディタの起動 | DeviceLogix エディタを開くには選択します。 |
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見