DeviceLogix ビュー

DLX が標準構成ファイルのある読み取りモードの場合は、このビューを使用して E300 DeviceLogix プログラムをモニターします。
ヒント: E300 DeviceLogix プログラムのモニタリングは、Logix がコントローラとオンラインである場合にのみサポートされます。
カスタム DLX を使用する場合は、このビューを使用して、カスタム E300 DeviceLogix プログラムを作成、編集、およびモニターします。
ヒント: 事前定義された DeviceLogix パーソナリティの場合、ロジックは常に有効であり、変更できません。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal