デバイス定義 - 拡張バス ビュー
このビューを使用して、次の操作を行います:
- 拡張バス トリップを構成します。
- 拡張バス 警告を構成します。
- 拡張バス モジュール定義設定を表示します。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見