デバイス定義ダイアログボックス
デバイス定義
ダイアログボックスを使用して、E300 の次のデバイス定義プロパティを変更します:- 接続された E300 から構成をアップロードします。
- 共通デバイス定義設定を構成します。
- センシング モジュールの設定を構成します。
- 制御モジュールの設定を構成します。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見