[EtherChannels] ビュー

EtherChannels
ビューを使用して、EtherChannels に関する情報を表示します。EtherChannel またはポート グループは、論理リンクにバンドルされている 2 つ以上の高速 Ethernet またはギガビット イーサネット スイッチ ポートのグループです。このグループでは、2 台のスイッチ間で帯域幅の高いリンクが作成されます。例えば、EtherChannel に 4 つの 10/100 スイッチ ポートを割り当て、最大 800 MB/秒のフルデュプレックス帯域幅を提供できます。EtherChannel のポートのいずれかが使用不能になると、トラフィックは EtherChannel 内の残りのポートを経由して転送されます。
[EtherChannels]
ビューを使用して次のことができます。
  • EtherChannel グループを表示します。
  • モードを表示します。
  • 各 EtherChannel に割り当てられているポート メンバーを表示します。
  • ポート メンバーのステータスを表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal