EtherChannel グループの作成または編集
[EtherChannels]
ビューを使用して新しい EtherChannel グループを作成するか、既存の EtherChannel グループを編集します。前提条件
- デバイスがオンラインです。
新しい EtherChannel グループを作成するか、既存の EtherChannel グループを編集する方法
- デバイスのタブで、[EtherChannels]を選択します。
- EtherChannelsビューで、必要に応じてこれら 2 つの動作のいずれかを実行します。
- 新しい EtherChannel グループを作成するには、
を選択します。
- 既存の EtherChannel グループを編集するには、
を選択します。
- [EtherChannel の追加/編集]で、次のパラメータを構成します。
- EtherChannel
- チャネル モード
- ポート メンバー
- [設定]を選択して、スイッチに設定を送信します。
ご質問やご意見