[DHCP アドレスの割り当て] ビュー

[DHCP アドレスの割り当て]
ビューを使用して、DHCP 持続性を表示して構成します。DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、使用可能なアドレスのプールからの IP アドレス情報をネットワーク内の新しく接続されたデバイス (DHCP クライアント) に自動的に割り当てます。デバイスがネットワークを離れて再結合すると、デバイスは次に使用可能な IP アドレスを受信します。これは、以前と同じアドレスである場合と同じアドレスではない場合があります。
DHCP サーバーとして動作するようにスイッチを設定して、DHCP 持続性を提供します。DHCP 持続性により、各ポートに特定の IP アドレスを割り当てて、特定のポートに接続されているデバイスが同じ IP アドレスを取得できるようにすることができます。
データは、デバイスがオンラインの場合のみ表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal