[時間同期構成] ビュー
[時間同期構成]
ビューを使用して、時間同期構成でポートを同期します。時間同期は、ネットワーク内のデバイスのリアルタイム クロックとナノ秒の精度で同期します。最良マスター クロック選択を使用して、スイッチは最適なクロック ソースを持つデバイスに接続されるスイッチ ポートを特定します。次に、スイッチが内部クロックを最適なクロック ソースと同期させ、スイッチ ポートをマスター状態に設定します。ネットワーク内の最も正確なクロック ソースは、グランドマスター クロックと呼ばれます。データは、デバイスがオンラインの場合のみ表示されます。時間同期を構成するには、デバイスがオンラインで、
[時間同期を有効にする]
チェックボックスが選択されている必要があります。ご質問やご意見