[時間同期構成] ビューのパラメータ

[時間同期構成]
ビューには次のパラメータがあります。
ヒント: 使用可能なパラメータは、選択されているクロック タイプに応じて異なります。
パラメータ
説明
クロック タイプ
構成に選択されているクロック タイプを示します。選択内容により、構成に使用可能な追加パラメータが異なります。選択可能な値は以下のとおりです。
  • 境界
  • エンドツーエンド透過性
  • フォワード
  • NTP-PTP
クロック ID
スイッチから読み取られ、クロックの識別に使用される値が表示されます。
グランドマスター選択優先度 1
システム内の他のクロックに対するグランドマスター クロックのプライマリの相対優先順位が表示されます。利用可能な値は 0 ~ 255 です。最も高い優先順位はゼロ (0) です。
グランドマスター選択優先度 2
システム内の他のクロックに対するグランドマスター クロックのセカンダリの相対優先順位が表示されます。利用可能な値は 0 ~ 255 です。最も高い優先順位はゼロ (0) です。
マスターからのオフセット
ローカル クロックとマスター クロックの間のオフセット値が表示されます。
ポート
構成に選択されるポートが表示されます。ポート番号には、ポートのタイプ (ファスト イーサネットの場合は Fa、ギガビット イーサネットの場合は Gi)、ベースまたは拡張モジュール番号 (ベースの場合は 1、1 番目の拡張モジュールの場合は 2、2 番目の拡張モジュールの場合は 3)、特定のポート番号が含まれています。
例:
  • Gi1/1 はベース上のギガビット イーサネット ポート 1 です。
  • Gi1/2 はベース上のギガビット イーサネット ポート 2 です。
  • Fa1/1 はベース上のファスト イーサネット ポート 1 です。
  • Fa2/1 は 1 番目の拡張モジュール上のファスト イーサネット ポート 1 です。
時間同期を有効にする
デバイスのポートの構成が有効になっていることを示します。オフの場合、ポートの構成は無効です。
時間同期状態
デバイスの時間同期ポートの現在の状態が表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
  • 初期化中
  • フォルトあり
  • 無効
  • リッスン中
  • Pre_Master
  • マスター
  • [転送]
    - イーサネット ドライバがオンラインで時間同期が無効な場合、ベース ユニット ポートは転送モードです。
  • キャリブレーション未実行
  • スレーブ
遅延要求
スイッチ ポートがマスター状態の場合に遅延要求メッセージを送信するために、デバイスを接続するために推奨される時間間隔を決定します。利用可能な値は -1 ~ 6 です。デフォルトは
5
(32 秒) です。
アナウンス タイムアウト
スイッチで新しい親またはグランド マスター クロックを選択する前に、親またはグランド マスター クロックからアナウンス メッセージを受信せずに通過する必要があるアナウンス間隔の数を決定します。利用可能な値は 2 ~ 10 です。デフォルトの値は
3
です。
アナウンス間隔
アナウンス間隔の長さを決定します。利用可能な値は 0 ~ 4 です。デフォルトの値は
1
です。
同期間隔
同期間隔の長さを決定します。利用可能な値は -1 ~ 1 です。デフォルトの値は
0
です。
同期フォルト制限
同期制限のフォルト数を決定します。利用可能な値は 50 ~ 500,000,000 です。デフォルトの値は
500,000,000
です。
更新
デバイスからの最新の値を取得して表示します。
設定
設定をスイッチに送信します。
[パスワードの入力]
ダイアログボックスが表示される場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal