使用可能なポートがありません

5410 Stratix スイッチでは、すべてのポート (最大 8) および関連する VLAN が既存の NAT インスタンスで使用されていました。新しい NAT インスタンスを追加します。詳細については、NAT インスタンスの追加または編集 を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal