リング メンバーの並べ替え
リングのメンバーを IP アドレスまたは MAC アドレスで並べ替えます。これらの列には、矢印アイコン (
または
) が付きます。


リング メンバーを昇順または降順で並べ替えるには
- デバイスのタブで、[デバイス レベル リング]を展開してから、[リング X]を展開します。
- [メンバー]を選択します。
- [メンバー]ビューで、[IP アドレス]または[MAC アドレス]列ヘッダーの矢印を選択すると、昇順と降順を切り替えることができます。
ご質問やご意見