[リング X - メンバー] ビューのパラメータ
[リング X - メンバー]
ビューには、次のようなパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
リング メンバー | リング内のデバイスの順序を表示します。リング メンバー 1 がリング スーパーバイザーの場合、常にスイッチになります。 |
IP アドレス | デバイスの IP アドレスが表示されます。 |
MAC アドレス | デバイスの MAC アドレスが表示されます。 |
ご質問やご意見
パラメータ | 説明 |
---|---|
リング メンバー | リング内のデバイスの順序を表示します。リング メンバー 1 がリング スーパーバイザーの場合、常にスイッチになります。 |
IP アドレス | デバイスの IP アドレスが表示されます。 |
MAC アドレス | デバイスの MAC アドレスが表示されます。 |