DLR ステータスの監視
[デバイス レベル リング]
ビューを使用して、DLR ネットワークのステータスを監視します。前提条件
- オンラインでスイッチと通信状態になっている必要があります。
DLR ネットワークを監視する方法
- デバイスのタブで、[デバイス レベル リング]を選択します。
- 必要に応じて次のアクションのいずれかを実行します。
- スイッチとポートを表示するには、[デバイス レベル リング]を選択します。
- リングを表示するには、[デバイス レベル リング]を展開し、[リング X]を選択します。例えば、[リング 1]を選択して、リング 1 に関する情報を表示します。最大で 3 つのリングを持つことができます。
- リング上の冗長ゲートウェイを表示するには、[デバイス レベル リング]を展開し、[リング X]を展開して、[冗長ゲートウェイ]を選択します。
- 統計情報を表示するには、[デバイス レベル リング]を展開し、[リング X]を展開して、[統計]を選択します。
- リング上のデバイスを表示するには、[デバイス レベル リング]を展開し、[リング X]を展開して、[メンバー]を選択します。
ご質問やご意見