DHCP プールの編集
[DHCP プール]
ビューを使用して、既存の DHCP プールのプロパティを編集できます。前提条件
- デバイスがオンラインです。
- DHCP が有効化されます。
既存の DHCP プールを編集する方法
- デバイスのタブで、[DHCP プール]を選択します。
- [DHCP プール]ビューで、編集するプールのチェックボックスをオンにし、
を選択します。
- [DHCP プールの追加/編集]で、必要に応じてパラメータを変更します。
- [設定]を選択して、スイッチに変更を送信します。ヒント:[パスワードの入力]ダイアログボックスにパスワードを入力する必要がある場合があります。
ご質問やご意見