リンクに関する問題の診断

[ポートの診断]
ダイアログボックスを使用して、リンク パフォーマンスのステータスを表示し、選択したポートとノード間のリンクに関する問題を診断します。すべてのステータス カウンタをリセットおよびクリアすることもできます。
前提条件
  • デバイスがオンラインです。
ポートとノード間のリンクに関する問題を診断する方法
  1. デバイスのタブで、
    [ポート ステータス]
    を選択します。
  2. [ポート ステータス]
    ビューの該当するポートの
    [ポートの診断]
    列で、FTDStudioPortDiag を選択します
  3. [ポートの診断]
    ビューには、次の診断情報が表示されます。
    • オクテット カウンタとパケット カウンタ
    • リンク上の競合
    • リンク上のエラー
  4. (オプション)
    [カウンタのリセット]
    を選択すると、ステータス カウンタがリセットされ、クリアされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal