[ポートの診断] ダイアログボックスのパラメータ

[ポートの診断]
ダイアログボックスには、次のようなパラメータがあります。
パラメータ
説明
単位
ポートが常駐する単位が表示されます。
インターフェイス カウンタ
このステータス要素には、送受信されたオクテットおよびパケットのステータスが表示されます。
  • [受信オクテット数]
    - ポートで受信したオクテット数。
  • [送信オクテット数]
    - ポートで送信したオクテット数。
  • [受信ユニキャスト パケット数]
    - ポートで受信したユニキャスト パケット数。
  • [送信ユニキャスト パケット数]
    - ポートで送信したユニキャスト パケット数。
  • [受信非ユニキャスト パケット数]
    - ポートで受信したマルチキャスト パケット数。
  • [送信非ユニキャスト パケット数]
    - ポートで送信したマルチキャスト パケット数。
  • [破棄された受信パケット数]
    - 破棄された受信パケット数。
  • [破棄された送信パケット数]
    - 破棄された送信パケット数。
  • [受信エラー パケット数]
    - エラーを含む受信パケット数。
  • [送信エラー パケット数]
    - エラーを含む送信パケット数。
  • [プロトコルが不明な受信パケット数]
    - 不明なプロトコルの受信パケット数。
メディア カウンタ
これらのエレメントのステータスを表示できるカウンタを示します。
  • [整合エラー数]
    - 長さがオクテットの整数倍ではない受信フレーム数。
  • [FCS エラー数]
    - フレーム チェック シーケンス エラー。FCS チェックに不合格だった受信フレーム数。
  • [単一衝突数]
    - 単一衝突数。
  • [多重衝突数]
    - 多重衝突数。
  • [SQE テスト エラー数]
    - SQE テスト エラー メッセージが生成された回数。
  • [遅延送信数]
    - ネットワークがビジー状態だった場合に延期された送信数。
  • [遅延衝突数]
    - 遅延衝突数。
  • [超過衝突数]
    - 超過衝突が発生したため送信に失敗したフレーム数。
  • [MAC 送信エラー数]
    - 内部 MAC サブレイヤー送信エラーのために送信に失敗したフレーム数。
  • [MAC 受信エラー数]
    - 内部 MAC サブレイヤー受信エラーのために受信に失敗したフレーム数。
  • [キャリア検知数]
    - フレームの送信時にキャリア検知状態が失われたかまたはアサートされなかった回数。
  • [フレーム長超過数]
    - 許容最大フレーム サイズを超えた受信フレーム数。
カウンタのリセット
カウンタをゼロにリセットします。
[カウンタのリセット]
はオフラインでは使用できません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal