DHCP プールの削除
[DHCP プール]
ビューを使用して、既存の DHCP プールを削除します。前提条件
- デバイスがオンラインです。
- DHCP が有効化されます。
既存の DHCP プールを削除する方法
- デバイスのタブで、[DHCP プール]を選択します。
- [DHCP プール]ビューで、削除するプールのチェックボックスをオンにし、
を選択します。
- 確認ダイアログボックスで、[削除]を選択します。選択した DHCP プールに関連付けられているすべての永続アドレスも削除されます。
ご質問やご意見