[DHCP プール] ビューのパラメータ
[DHCP プール]
ビューには、次のようなパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を有効にする | DHCP プールが有効か無効かを表示します。 値はスイッチから取得され、DHCP が有効になっている場合のみ表示されます。 |
DHCP スヌーピングを有効にする | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) スヌーピングが有効か、無効かを示します。 |
「」を参照してください。 | [DHCP プールの追加/編集] ダイアログボックスを開いて、新しい DHCP プールを作成します。 |
「」を参照してください。 | [DHCP プールの追加/編集] ダイアログボックスを開いて、DHCP プールのプロパティを編集します。 |
「」を参照してください。 | 現在選択されている DHCP プール行を削除します。選択した DHCP プールに関連付けられているすべての永続アドレスも削除されます。 |
名前 | スイッチ上で構成されている DHCP IP アドレス プールの名前を指定します。DHCP IP アドレス プールは、スイッチが接続されたデバイスに割り当てることができる使用可能な IP アドレスの範囲 (またはプール) です。 |
開始 IP アドレス | DHCP IP アドレス プール内のアドレスの範囲を定義する開始 IP アドレスが表示されます。 |
終了 IP アドレス | DHCP IP アドレス プール内のアドレスの範囲を定義する終了 IP アドレスが表示されます。 |
事前割り当てされたアドレスのみ | IP アドレスが選択したポートに対して事前割り当て済みで、通常の DHCP 動的割り当てには使用できないかどうかを示します。IP アドレスは [DHCP プール] フィールドの [DHCP アドレスの割り当て] ビューに指定されているプールのアドレスである必要があります。 |
DHCP スヌーピング | DHCP リクエストのブロードキャストが接続されたスイッチを超えて制限されているかどうかを示します。有効な場合、デバイスは接続されたスイッチからのみアドレス割り当てを受信します。 VLAN インターフェイスでは、このオプションを使用できます。 |
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見