VLAN の作成または編集
[スマート ポートと VLAN]
ビューを使用して、新しい VLAN を作成するか、既存の VLAN を編集します。前提条件
- デバイスがオンラインです。
新しい VLAN を作成するか、既存の VLAN を編集する方法
- デバイスのタブで、[スマート ポートと VLAN]を選択します。
- [スマート ポートと VLAN]ビューで、次の 2 つのアクションのいずれかを実行します。
- 新しい VLAN を作成するには、
を選択します。
- 既存の VLAN プールを編集するには、
を選択します。
- [VLAN の追加/編集]で、必要に応じてパラメータを構成します。ヒント:新しい VLAN を作成する場合は、VLAN に名前と一意の ID 番号を付けます。
ご質問やご意見