[VLAN の追加/編集] ダイアログボックスのパラメータ
[VLAN の追加/編集]
ダイアログボックスには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
ID | ID 番号を指定します。ID は一意の数値で、2 ~ 1001 または 1006 ~ 4094 の範囲内でなければなりません。 |
名前 | VLAN 名を指定します。VLAN 名は一意で、長さが 20 文字以下である必要があります。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見