DHCP プールの新規作成

DHCP が有効になったら、新しい DHCP アドレス プールを作成します。
前提条件
  • デバイスがオンラインです。
DHCP プールを作成する方法
  1. デバイスのタブで、
    [DHCP プール]
    を選択します。
  2. [DHCP プール]
    ビューで、次のチェックボックスを選択します。
    • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を有効にする
    • DHCP スヌーピングを有効にする
  3. add を選択します。
  4. [DHCP プールの追加/編集]
    で、必要に応じて DHCP アドレス プールのプロパティを構成します。
  5. [設定]
    を選択して、スイッチに変更を送信します。
    ヒント:
    [パスワードの入力]
    ダイアログボックスにパスワードを入力する必要がある場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal