構成ファイルまたは IOS イメージのコピー
[SD フラッシュ同期]
ビューを使用すると、SD カードが存在するときに、構成ファイルやスイッチ オペレーティング システムを SD フラッシュ カードとの間でコピーすることができます。構成ファイルには、config.text および vlan.dat ファイルが含まれています。前提条件
- デバイスがオンラインです。
構成ファイルまたは IOS イメージを SD カードにコピーする方法
- デバイスのタブで、[SD フラッシュ同期]を選択します。
- [SD フラッシュ同期]ビューの[スイッチから SD フラッシュへのコピー]セクションまたは[SD フラッシュからスイッチへのコピー]セクションで、必要に応じて次の 2 つのボタンのいずれかを選択します。
- [構成のコピー]- 構成ファイルをコピーします。
- [IOS イメージのコピー]- IOS イメージをコピーします。ヒント:複数の IOS イメージがスイッチのオンボード フラッシュに同期されている場合、同期に失敗する可能性があります。回避策は、CLI を使用して、十分なフラッシュ スペースを手動でクリアすることです。
- ファイルを上書きするように求めるメッセージが表示されたら、[はい]を選択します。
ご質問やご意見