[SD フラッシュ同期] ビューのパラメータ
[SD フラッシュ同期]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
SD フラッシュのステータス | |
SD フラッシュが存在 | SD カードが存在するかどうかを示す [はい] または [いいえ] が表示されます。カードが存在しない場合、このページの残りのオプションは空白になるか、グレイで表示されます。 |
SD フラッシュのステータス | SD カードの状態が表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
同期ステータス | |
構成ファイル | SD カードの config.text および vlan.dat ファイルの現在の同期ステータス、およびスイッチのオンボード フラッシュ メモリが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
IOS イメージ | SD カードの IOS イメージの現在の同期ステータスおよびスイッチのオンボード フラッシュ メモリが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
SD フラッシュからスイッチへのコピー | 構成ファイルまたは IOS イメージを、SD カードからスイッチのオンボード フラッシュ メモリにコピーします。
|
スイッチから SD フラッシュへのコピー | 構成ファイルまたは IOS イメージを、スイッチのオンボード フラッシュメモリから SD カードにコピーします。
|
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
ご質問やご意見