DHCP を構成する

[DHCP]
ビューを使用して、スイッチの動的ホスト構成プロトコルを構成します。
重要:
対称型デバイスを使用してデバイス レベル リング (Device Level Ring, DLR) を配線する場合は、IP アドレスの自動割り当てに注意してください。コントローラは、間違った位置にある同一デバイスの誤った IP アドレスを検出できません
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 持続性が正しく動作するようにするには、次のアプリケーション ルールに従います。
  • IP ベースのネットワーク内のすべてのデバイスには、一意の IP アドレスが必要です。DHCP は、使用可能なアドレスのプールからの IP アドレス情報をネットワーク内の新しく接続されたデバイス (DHCP クライアント) に自動的に割り当てます。デバイスがネットワークを離れて再結合すると、デバイスは次に使用可能な IP アドレスを受信します。これは、以前と同じアドレスである場合と同じアドレスではない場合があります。
  • DHCP サーバーとして動作するようにスイッチを設定して、DHCP 持続性を提供できます。DHCP 持続性により、各ポートに特定の IP アドレスを割り当てて、特定のポートに接続されているデバイスが同じ IP アドレスを受信できるようにすることができます。この機能は、DHCP 持続性が構成された各ポートに接続されている 1 つのデバイスでのみ動作します。Stratix 8000/8300 スイッチでは、DHCP サーバーは BOOTP クライアントへのアドレスも提供します。
前提条件
  • スイッチがオンラインで通信中であること。
  • スイッチがリング ネットワークで動作していること。
DHCP を構成する方法
  1. デバイスのタブで、
    [デバイス レベル リング]
    を展開してから、
    [リング X]
    を展開します。
  2. [DHCP]
    を選択します。
  3. [リング X - DHCP]
    ビューで、必要に応じてパラメータを入力します。
  4. [OK]
    を選択して、変更内容を確定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal