Power over Ethernet ポートの構成

Power over Ethernet (PoE) は、単一のイーサネット ケーブルでエンド デバイスに電力とデータを供給します。
[PoE]
ビューを使用して、サポートされている総電力を制限し、個々のポートの電源管理モードと電力設定を構成します。Stratix 5410 デバイスでは、ポートが使用する電力の優先順位を設定することもできます。
前提条件
  • デバイスがオンラインです。
PoE ポートを構成する方法
  1. デバイスのタブで、
    [PoE]
    を選択します。
  2. [PoE]
    ビューの
    [モード]
    列で、電源管理モードを
    [自動]
    [オフ]
    、または
    [静的]
    のいずれかに設定します。
    1. [モード]
      [自動]
      に設定されている場合は、
      [電力制限]
      列に 4 W から 30 W までの電力レベルを入力します。
    2. [モード]
      [静的]
      に設定されている場合は、
      [使用電力]
      列に 4 W から 30 W までの値を入力します。
  3. Stratix 5410 の場合、
    [電源の優先度]
    列で、電源の優先度を
    [高]
    または
    [低]
    のいずれかに設定します。
  4. [サポートされている総電力]
    フィールドに 4 W から 30 W までの値を入力して、PoE の総電力バジェットを制限します。この値は電源によって決まります。
  5. [設定]
    を選択して、スイッチに設定を送信します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal