高速セットアップを使用したスイッチの構成

高速セットアップ
を使用して、スイッチの IP アドレスを構成します。
前提条件
  • デバイスがオンラインです。
高速セットアップを使用してスイッチを構成する方法
  1. [高速セットアップ]
    [インターネット プロトコル (Internet Protocol, IP) 設定]
    で、
    [IP 設定を手動で構成する]
    を選択します。
    ヒント:
    [DHCP を使用して IP 設定を自動的に取得する]
    を選択すると、スイッチは、ネットワーク タイム プロトコル (Network Time Protocol, NTP) サーバーの IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレス、および IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。
  2. 必要に応じて残りのパラメータを設定します。
    • 物理デバイスの IP アドレス
    • ホスト名
    • サブネット マスク
    • ゲートウェイ アドレス
    • ネットワーク タイム プロトコル サーバー
    • ユーザー
    • パスワード
    • 確認
    • 管理インターフェイス VLAN
  3. [OK]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal