[高速セットアップ] ダイアログボックスのパラメータ
[高速セットアップ]
ダイアログボックスには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
インターネット プロトコル (Internet Protocol, IP) 設定 | |
IP 設定を手動で構成する | スイッチの IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレス、ネットワーク タイム プロトコル (Network Time Protocol, NTP) サーバーの IP アドレスを手動で入力します。該当する場合は、プライマリ DNS サーバーのアドレスとセカンダリ DNS サーバーのアドレスも手動で入力します。これがデフォルト設定です。 |
DHCP を使用して IP 設定を自動的に取得する | スイッチは、ネットワーク タイム プロトコル (Network Time Protocol, NTP) サーバーの IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレス、および IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。該当する場合は、スイッチはプライマリ DNS サーバーのアドレスおよびセカンダリ DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。スイッチが再起動されない限り、割り当てられた IP 情報を引き続き使用します。 |
IP 設定の構成 | |
物理デバイスの IP アドレス | スイッチの IP アドレス。ネットワーク上の各ノードには一意の IP アドレスが必要です。IP アドレスは、1.0.0.0 より小さい値、または 224.0.0.0 から 255.255.255.255 の範囲の値である必要があります。 この値は、Device Manager の Web インターフェイスと同様に、スイッチの IP アドレスを設定します。 スイッチを別の IP アドレスで再構成すると、変更の保存時に通信が失われる可能性があります。この問題を修正するには、新しい IP アドレスを設定し、コントローラにダウンロードします。 |
ホスト名 | 問題の監視またはトラブルシューティング時にスイッチを識別する名前。この機能はオプションです。名前には、英数字、ピリオド、ハイフンを使用できます。 |
サブネット マスク | スイッチの適切なサブネット マスク。サブネット マスクは 32 ビットの数値です。各オクテットを設定します。 デフォルトは 255.255.255.0 です。 この値は、Device Manager の Web インターフェイスと同様に、サブネット マスクを設定するために使用されます。 |
ゲートウェイ アドレス | ゲートウェイの IP アドレス。ゲートウェイの IP アドレスは、スイッチの IP アドレスと同じサブネットの一部である必要があります。スイッチの IP アドレスとデフォルト ゲートウェイの IP アドレスを同じにすることはできません。 [設定] を選択するとゲートウェイ IP アドレスがスイッチに送信されますが、スイッチの次回の起動時にのみ適用されます。 |
ネットワーク タイム プロトコル サーバー | ネットワーク タイム プロトコル (Network Time Protocol, NTP) サーバーの IP アドレス。NTP は、パケット交換方式の可変遅延データ ネットワークを介してコンピューター システム間のクロックを同期するためのネットワーク プロトコルです。 |
パスワードの作成 | |
ユーザー | パスワードに関連付けられたユーザー名。デフォルトは Admin です。 |
パスワード 確認 | スイッチのパスワードは数字で始めることができ、大文字と小文字が区別され、スペースを埋め込むことができます。パスワードを 1 桁にすることはできません。また、「?」またはタブを含めることはできません。先頭または末尾にスペースは使用できません。デフォルトは switch です。初期設定を完了するには、デフォルトのパスワードからパスワードを変更します。 このパスワードは、共通産業プロトコル (Common Industrial Protocol, CIP) セキュリティ パスワードとしても使用されます。スイッチへのアクセスを保護するために、パスワードを指定します。 |
スイッチ管理 | |
管理インターフェイス VLAN | スイッチの管理に使用する管理 VLAN の名前と ID。既存の VLAN を管理 VLAN として選択します。 管理 VLAN のデフォルト名は default で、デフォルト ID は 1 です。デフォルト ID の数値は 1 から 1,001 までです。スイッチとネットワーク管理ステーションが同じ VLAN にあることを確認します。同じ VLAN にない場合、スイッチへの管理接続は失われます。 |
ご質問やご意見