電力事業、石油、ガス、鉱業などの要求の厳しい製造環境では、大型の産業用モータを駆動するために高圧電源が使用され、多くの場合1日24時間稼動しています。ロックウェル・オートメーションは、このようなニーズに応えるため、高圧PowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ(VFD)を新たに強化することを発表しました。
TotalFORCE®テクノロジを搭載したPowerFlex 6000Tドライブは、単なる高性能なモータ制御を超えた機能を提供します。このVFDは、生産性の向上とエネルギー節約に役立つリアルタイムのオペレーティングシステムのデータを提供します。
- より広い出力周波数範囲を求めるお客様の要望に応えて、ロックウェル・オートメーションはPowerFlex 6000T可変周波数ドライブ範囲を最大120Hzまで拡張しました。
- この新しい出力周波数範囲は、タービン、コンプレッサ、ポンプなどの高速産業用アプリケーションのニーズに対応します。
- PowerFlex 6000Tモータコントローラは、新しいRealSine™ソリューションも提供します。このオプションは、入力ハーモニクスを業界標準よりも低いレベルまで低減するのに役立ちます。2.4~4.16kVから215Aまでの範囲で、個々の二次巻線は特別に位相シフトされ、通常の18パルスまたは24パルス設計と比較して、それぞれ54パルスまたは72パルスを達成します。
- 新しい設計では、ドライブ一次側での全高調波電流歪みが最大30%改善されています。高調波電流歪みを低減することで、VFDはシステム効率を向上させ、エネルギーコストを削減し、工場現場での配電の問題を最小限に抑えます。
PowerFlex VFDは4大陸で製造されており、この省エネ効果の高い工場対応型モータ制御技術を世界中の市場で利用することができます。
PowerFlex, RealSine, およびTotalFORCEは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
公開 2022年10月4日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com