Loading
プレスリリース
Recent ActivityRecent Activity

更新されたツールはファームウェアとソフトウェア管理を簡易化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
更新されたツールはファームウェアとソフトウェア管理を簡易化 hero image

産業生産者は、ロックウェル・オートメーションの新しく更新された無料のツールを使用して、産業用ファームウェアとソフトウェアをより簡単に追跡および管理できるようになりました。ControlFLASH PlusおよびFactoryTalk Updaterツールは、生産者にすべてのロックウェル・オートメーションのファームウェアおよびソフトウェアのより集中化された可視性と管理を提供します。

生産者は、プラント全体で使用されているファームウェアとソフトウェアのバージョンを把握するのに苦労する可能性があります。これにより、ソフトウェアまたはファームウェアの一部が更新されるまで障害が発生した資産を復元できない場合、不要なダウンタイムが発生する可能性があります。1つの課題は、どのバージョンがどこで使用されているかを一元的に把握できないことです。

ControlFLASH PlusおよびFactoryTalk Updaterツールを使用すると、1人の管理者または複数のチームリーダが、ロックウェル・オートメーションの制御デバイスで使用されているファームウェアと、プラント全体のワークステーションで使用されているソフトウェアを確認できます。また、新しいファームウェアまたはソフトウェアバージョンが利用可能かどうかを確認し、複数の資産を一度に更新することもできます。

FactoryTalk Updaterは、集中管理アプローチを使用しているため、ユーザは、内部ネットワークに接続されているが、セキュリティ目的またはその他の理由でインターネットに接続されていないワークステーションを管理できます。

ControlFLASH Plusを使用すると、ユーザはファームウェアのお気に入りリストを作成できます。これにより、インシデント発生後にマシンをより迅速かつ完全に復元することができます。さらに、マシンをサポートするための部族の知識への依存を減らすことができ、最新化プロジェクトの資産とそのサポート要件に関する重要な詳細を提供できます。

どちらのツールも無料で、ロックウェル・オートメーションのサイトからダウンロードできます。

ControlFLASH Plus, FactoryTalk Updater, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

公開 2020年9月3日

トピック: FactoryTalk Emonitor FactoryTalk Updater

購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース