機械および装置メーカは、Studio 5000 View Designerソフトウェアの最新バージョン7リリースを使用することで、エンドユーザがより多くの生産情報にアクセスできるようにして、より効率的に作業できるようになります。ロックウェル・オートメーションは、PanelView 5000ファミリーのオペレータターミナルの設計環境を更新して、生産作業員の仕事の進め方を改善しました。
このソフトウェアには、最大40,000のアラーム遷移を保存してアクセスできるアラーム履歴ビューアが含まれています。これにより、オペレータと技術者は、シャットダウンなどの問題の根本原因をより迅速に特定できるようになります。作業者は、アラームデータを並べ替えてフィルタし、詳細ペインを開いて、個々のアラームに関する詳細情報を見ることができます。また、外部分析のためにアラーム履歴をSDカードまたはUSBドライブにエクスポートすることもできます。
新しい構成可能な画面更新レートによって、画面とポップアップを100ミリ秒ごとに更新するように構成できます。これは以前の5倍の速度です。これは、機械の動きが予想されるモーションプロファイルに従っているかどうかをオペレータがよりよく知るのに役立ちます。また、ファンの回転など、画面上のアニメーションの動きをスムーズにすることもできます。
最新バージョンのソフトウェアには、より大きなキーパッドとキーボードのオプションも含まれています。これにより、オペレータ、特に手袋を着用しているオペレータにとって、より簡単で効率的なタッチ操作を作成できます。
Studio 5000 View Designerソフトウェアは、PanelView 5000オペレータターミナルに直感的でモダンな設計環境を提供します。Logix制御システムとターミナルの統合により、プログラミング効率とランタイムパフォーマンスも向上します。
PanelView, Studio 5000, Studio 5000 View Designer, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2020年10月26日