産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、イタリアに本社を置く大手産業用タイヤメーカであるプロメテオン・タイヤ・グループとの複数年にわたる協業を発表しました。
イタリア、トルコ、エジプト、ブラジルの施設にまたがるこのプログラムの目標は、プロメテオン・タイヤ・グループのデジタル化戦略を強化し、製造効率、サステナビリティ(持続可能性)、技術の進歩を向上させることです。
契約条件に基づき、ロックウェル・オートメーションは製造実行システム(MES)を導入し、プロメテオン・タイヤ・グループのグローバル施設全体にわたる包括的なデジタル統合を可能にします。
このプロジェクトは、現在のシステムを置き換え、標準化された技術的に高度な環境を構築することを目的としています。期待される利点は次の通りです。
- 業務効率の向上
- 労働力の活用の改善
- 生産性と効率性の向上
- 品質とコンプライアンスのコストを削減
ロックウェル・オートメーションのMESプラットフォームは業界固有のテンプレートで強化されており、FactoryTalk® ProductionCentre®のコアを活用しています。このソリューションには、PTC ThingWorxおよびPlex品質管理システム(QMS)のクラス最高のIIoT機能も含まれています。
これにより、包括的な生産運用管理ソリューションがお客様に提供され、エンタープライズプラットフォームへのシームレスな接続が可能になります。このアプローチには運用ダイナミクスの変化が伴い、グローバルサイト向けのより合理化された接続システムに移行し、より効率的な生産スケジューリング、より予測可能な品質の提供、およびシームレスなオートメーションの統合が可能になります。
サステナビリティ(持続可能性)も重要な焦点であり、両社は業務効率の向上と環境への影響の削減に取り組んでいきます。
ロックウェル・オートメーションのタイヤ産業担当グローバル・ビジネス・ディレクターのダン・ポールは次のように述べています。「他の国際的なタイヤブランドと協力した経験を活用して、当社はタイヤ業界のデジタルトランスフォーメーションに対する包括的で柔軟なアプローチを提供できます。プロメテオン・タイヤ・グループと協力して、当社はプロメテオン・タイヤ・グループの多様な世界的事業全体にわたって標準化され、保守可能になるように設計されたデジタルソリューションに到達しました。」
プロメテオン・タイヤ・グループについて
プロメテオン・タイヤ・グループは、工業分野、つまり物品や人の輸送、農業分野、OTR (オフロード)分野に完全に焦点を当てている唯一のタイヤメーカです。プロメテオンはマルチブランドを提供しており、主要ブランドにはPIRELLI、FORMULA、PHAROS、ANTEOなどの製品ポートフォリオがあります。グループには4つの生産工場(ブラジルに2カ所、エジプトに1カ所、トルコに1カ所)、研究開発施設が4カ所(イタリア、ブラジル、トルコ、エジプト)あります。5大陸すべてに存在するグループ内では、40を超える国籍の従業員約8,000人が働いています。