産業界のオペレータは、新しいAllen-BradleyのBulletin 140MTモータ保護サーキットブレーカおよびサーキットプロテクタを使用することで、アプリケーションのコスト削減を実現できます。
新しいBulletin 140MT製品は、Bulletin 100-Cおよび100-Eコンタクタと併用することで、強化されたタイプF組合せモータコントローラ定格を提供し、追加の分岐回路保護なしで組み立てられたスタータを適用することができます。タップ導線保護定格により、これらのデバイスはグループモータの設置においてより小さな導線で配線することができ、コストを削減できます。
本製品は、3コンポーネントスタータ用のモータ・サーキット・プロテクタと、2コンポーネントスタータ用のモータ保護サーキットブレーカがあります。また、140MTの特別仕様品は、複数のモータを使用する場合の可変周波数ドライブ(VFD)の出力保護や、高突入・高効率のモータの保護など、特定の用途に対応しています。
Allen-Bradleyのモジュール式制御システムの一部であるBulletin 140製品は、Bulletin 100-K/C/Eコンタクタに直接配線できるようにコネクタ付きで使用できます。
モジュール式制御システムのコンポーネントは、さまざまな組み合わせでテストされているため、ユーザは世界中の規格に準拠して認証を受けることができます。また、これらのコンポーネントは、グローバルな販売とサポートによって支えられています。詳細はrok.auto/mcsをご覧ください。
Allen-Bradley, Bulletin, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
公開 2021年9月25日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com