PanelView 5510ターミナルが、Studio 5000 View Designerソフトウェアのアップデートにより、最大500の画面をサポートし、ビデオやその他のコンテンツを表示可能に
機械メーカは、ロックウェル・オートメーションのPanelView 5510オペレータターミナルで、よりリッチで高度なヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションを作成できるようになりました。
Studio 5000 View DesignerソフトウェアとPanelViewファームウェアの新バージョンにより、PanelView 5510ターミナルで提供可能な情報の量と種類が拡大しました。主な強化点は以下の通りです。
新しいウェブブラウザ機能により、PanelView 5510オペレータターミナルは、より幅広いコンテンツをサポートできるようになりました。例えば、ビデオを表示して、オペレータが特定の生産作業を行なう方法を示すことができるようになりました。また、IPカメラの映像を表示することで、施設内の遠隔地や危険な場所を可視化することができます。また、ハイパーリンク付きのヘルプファイルやオンライン・スケジューリング・システムなどのコンテンツを表示することができます。
PanelView 5510オペレータターミナルでは、最大500の画面をサポートしています。これにより、機械メーカは、より複雑なアプリケーションのセットアップや操作のために、さまざまな画面を作成することができます。また、画面の切換えが最大で2倍速くなるなど、設計時および実行時のパフォーマンスが向上しています。
PanelView 5000ターミナルをロックウェル・オートメーションのLogixコントローラ(バージョン33以降)に接続するだけで、自動診断が可能になりました。診断情報は、プログラミングを必要とせず、自動的に提供されます。これにより、機械メーカは、制御システムの問題が発生したときにユーザに警告を発することができる自己監視型の機械を提供することができます。
公開 2021年11月18日