Loading
プレスリリース
Recent ActivityRecent Activity

新しいセーフティスイッチは、すべてのタイプのガードドアのインターロックを提供

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新しいセーフティスイッチは、すべてのタイプのガードドアのインターロックを提供 hero image

新しいAllen-BradleyのGuardmaster 440G-EZ電磁インターロックスイッチは、人、プロセス、および機器を保護するのに役立ちます。ガードドアの物理的なインターロックを提供することにより、セーフティスイッチは、潜在的に危険なエリアが安全である場合にのみ、そのエリアへのアクセスを許可します。これにより、人々の安全を守り、計画外のダウンタイムからプロセスを保護して、生産性と効率を向上させることができます。

440G-EZ電磁セーフティスイッチは、電動ロック(PTL)磁気ロック機能を使用して、ドアの安定性を高め、配置のずれややっかいなトリップを減らします。高い保持力とミスアライメント許容度を備えた440G-EZスイッチは、あらゆるタイプのガードドアで使用することを目的としています。

440G-EZスイッチは薄型のハウジング設計になっています。最適な設置の柔軟性のための5ピンまたは8ピンM12マイクロ・クイック・ディスコネクト・ピグテールを含む、複数の取付けおよび接続オプションがあります。

設置、トラブルシューティング、およびメンテナンスを簡素化するために、スイッチはオンボードLED診断を備えており、出力信号切換え装置の状態がロックまたはロック解除されたときにスイッチのステータスを示します。

440G-EZセーフティスイッチは、カテゴリ4、SIL 3、PLeまでTÜV認定を受けています。これは、ガード位置の最高レベルの安全です。

Allen-BradleyおよびGuardmasterは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

公開 2020年12月10日

トピック: 安全ソリューション Safety Sensors & Switches
Main Image

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。


購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース
  5. Chevron LeftChevron Left 新しいセーフティスイッチは、すべてのタイプのガードドアのインターロックを提供
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose